08.06.2015 12:51 | |
Beigetreten: 06.02.2015 Letzter Bes: 08.06.2015 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo,
ich habe in der Mall versucht herauszufinden, wie die Aderbelegung svs. PIN-Belegung der Energieleitungen ist. Kann mir jemand für das Kabel 3RK1902-3GB30 die Belegung der PIN´s zu den verwendetetn Aderfarben verraten? Was ich weiß ist, das folgende Farben scheinbar verwendet werden - schwarz, blau, grüngelb, braun, weiss. https://support.industry.siemens.com/cs/pd/366691?pdti=td&lc=de-WW Danke im Vorraus |
Zuletzt bearbeitet von: RKirsche71 am: 08.06.2015 12:51:29 |
|
08.06.2015 14:15 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 22346 Bewertung:
|
Hi,
hilf das weiter? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf