10.01.2017 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Ich habe mir die Dokumentation zu ISWVis runtergeladen. Auf Seite 41 wird erklärt, dass man mehrere Verbindungen anlegen kann. DateianhangISWVis_mobile_dokumentation_v1.6.4 Seite 41.pdf (98 Downloads) |
10.01.2017 16:19 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Im Anhang mal ein Screenshot über die Zeilen mit der ich die Adresse über die Logo1 anspreche. |
10.01.2017 16:21 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Und so sieht es ja in der Logosoft aus. |
10.01.2017 16:36 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ja ich nutze sonst Frickelzeugs, funktioniert eigentlich prima. DateianhangProject aus Logo 04.10.2016.zip (76 Downloads) |
10.01.2017 16:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Was soll ich mit einem leeren Projekt? |
Folgen Sie uns auf