21.06.2016 09:34 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo. Folgende Konstelation: S7-317 mit PN (IP-Adresse: 192.168.0.10) IPC277E mit WinCC Advanced RT V13 SP1 (Ip-Adresse: 192.168.0.2) PG mit WinCC Advanced V13 SP1 (IP-Adresse: 192.168.0.5) Vom PG und vom IPC277E kann ich alle Teilnehmer pingen. Jetzt habe ich eine ViSu auf dem PG erstellt und will diese zum IPC übertragen. Er findet den Teilnehmer und lässt das laden zu. Dann erfolgt ein einfacher Verbindungsabbruch mit dem Hinweis laden schlug fehl. Muss man irgendwelche Voreinstellungen im WinCC RT Loader vornehmen? Mein zweites Problem habe ich in diesem Beitrag angehangen: RT Advanced startet nicht nach Booten
Grüße |
24.06.2016 08:41 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12860 Bewertung: (1639)
|
Hallo Steinchen80 überprüfen bitte auch mal ob du auf dem Runtime System das gleiche Update installiert hast wie evtl auf der Entwicklungsstation (für die Advanced Runtime gibt es immer eigne Updates die aber mit denen der ES zusammenhängen) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109311423
Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf