17.06.2009 16:12 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo, versuche grade eine TCP-Verbindung mit einem PC herzustellen. Habe diesen Beitrag gefunden ( http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=19033929&caller=view) der eigentlich genau das beschreibt, was ich brauche. Kostet aber was. Hat jemand vllt. dieses Projekt und würde es zur Verfügung stellen. Weil ich find 180 € für ne kleine Hilfestellung echt zu viel. Oder wenigstens den Baustein AG_RECV_CR (FB102) weil den gibt's in der Standard Library nicht. Bin euch 1000mal für Hilfe dankbar. |
Folgen Sie uns auf