22.06.2009 10:25 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo Grendi, also den Baustein FC6 hab ich schon im Projekt drin. Er heißt auch in der Symboltabelle wie in der SCL Quelle aufgerufen wird. Die Fehlermeldungen beziehen sich alle auf die Variablen, mit denen die AG_RECV Aufrufe gefüttert sind. Zudem bringt er nach den ganzen identischen Fehlermeldungen die Meldung, das der Code Generator wegen eines Fehlers nicht gestartet wurde. Ich hab dir das Prog mal als Archiv angehängt. Vielleicht hast du mal kurz Zeit, ein Auge drüber zu werfen?! Vielen Dank im Voraus... Grüße DateianhangTest_scl.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf