Industry Online Support
Technical Forum
31.03.2008 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo ich habe das gleiche Problem mit PCS7V7.0 SP1. Gibts da mittlerweile eine Lösung? |
15.09.2008 13:53 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, um solche Probleme zu umgehen muss die TemplateControl.cfg angepasst werden. Diese liegt im Ordner WScripts. Habe eine Datei als Anhang hinzugefügt. Darin werden die beiden Attribute die auf Variablen verschaltet werden sollen als eigene Zeile in der *.csv Datei exportiert. Es ist darauf zu achten, dass Link anstatt von Type eingetragen wird. Beim Export muss darauf geachtet werde, dass die richtige TemplateControl im Exportwizard ausgewählt wird. Allgemein ist zu sagen das dies Problem nur auftritt wenn nicht mit Strukturtypen gearbeitet wird. Es sollte kein Objekt mit verschiedenen Variablen direkt verschaltet werden. Wird ein Strukturtyp verwendet, so wird der Variablenname wie üblich unter der Spalte Link in *.csv Eportiert. Lars DateianhangTemplateControl_Original.zip (145 Downloads) |
Folgen Sie uns auf