11.03.2022 14:24 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 29.03.2023 Beiträge: 10116 Bewertung:
|
HAllo wamöfr also recht einfach nicht, da man nicht einfach durch alle Variablen durchlaufen kann. Du könntest jedoch mit folgendem FAQ arbeiten um das XML Datei zu erzeugen: Wie exportieren und importieren Sie mit der WinCC (TIAPortal) Runtime Advanced Daten im XML-Format? Müsste man natürlich mit folgendem FAQ für ein Panel kombinieren wenn du keine PC RT hast sondern ein Panel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/59604194 Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 03/11/2022 14:29:42If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf