05.04.2017 13:05 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung: (3003) |
Hi, wenn du auf dem XP mal ein Check der Licencen machst sind sie dann in Ordnung? Christoph |
05.04.2017 13:26 | |
Beigetreten: 23.10.2012 Letzter Bes: 12.10.2022 Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Ja...sind alle OK. An jeder Lizenz ist der grüne Haken. |
12.04.2017 07:53 | |
Beigetreten: 23.10.2012 Letzter Bes: 12.10.2022 Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Keiner eine Antwort, keiner eine Idee? Im offiziellen Siemens Forum !? |
12.04.2017 08:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung: (3003) |
Hi, Siemens Anwender Forum! Wenn Du direkt einen Support von Siemens willst musst du einen Support Request aufmachen! Bei mir funktioniert das mit XP und Win7 per USB Stick ohne Probleme! Was du theoretisch noch probieren kannst: Gruß |
Folgen Sie uns auf