27.05.2024 04:45 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung:
|
Hi, aktuellste Version des ALM ist istalliert? Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten. ( ALM, Authors)Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
28.05.2024 06:10 | |
Beigetreten: 24.05.2024 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hey, ja habe ich bereits versucht, jedoch kommt dann die Fehlermeldung „Can‘t initalize objects!“. Deinstallieren lässt sich ALM ebenfalls nicht. EDIT: Nachdem ich den WMI Repository zurückgesetzt habe, konnte ich das Update aufspielen. Link: WMI repair Ich hatte die ganze Siemens Umgebung auf einer externen HDD installiert. Bei der Installation des Updates bekam ich den Fehler "Ungültiges Laufwerk: E:\". Aus irgendeinem Grund hatte meine externe HDD plötzlich den Laufwerkbuchstaben "F". Habe diesen dann wieder in "E" geändert und das Update lief ohne Probleme. Nun konnte ich ALM ohne Probleme starten und die Lizenzen übertragen. |
Zuletzt bearbeitet von: DaWinci am: 05/28/2024 06:59:31 |
|
Folgen Sie uns auf