24.11.2014 14:18 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo Franz, meine Meinung: ich würde auf jeden Fall mit V8 beginnen.Alleine schon den integrierten Webserver finde ich klasse. Ich habe eine Seite gefunden, auf der die Neuheiten der Version 8 dargestellt sind. Click. Vielleicht hilft es Dir bei der Entscheidung. not_my_fault |
24.11.2014 19:55 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Danke einstweilen. Dann werde ich mal schauen was ich mache. Ich denke mal ich werde bald so ein Logosortiment besorgen und loslegen. Vielen Dank Franz |
29.11.2014 22:14 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Danke dir Dann sollte auch sowas passen. Zumindest mal zum Temperatur messen mit dem P1000. http://www.conrad.de/ce/de/product/502152/Messumformer-Modul-fuer-PT1000-B-B-Thermotechnik-PT-MOD-10V-T1-30-70-C?ref=searchDetail Servus Franz |
Zuletzt bearbeitet von: Franz54 am: 29.11.2014 22:15 |
|
29.11.2014 22:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Wenn Dir der Temperaturbereich reicht... Ich weiß ja nicht, für welche Anwendung Du das Teil benötigst. |
Folgen Sie uns auf