26.12.2014 15:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32896 Bewertung: (4067) |
So etwa, mit einer arithmetischen Anweisung? |
26.12.2014 16:40 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Danke, ja, im Prinzip, nur soll die Korrektur dann per Tasten auf der Logo eingetragen werden, das scheint aber nicht zu gehen! Außerdem habe ich in den Schwellwertschaltern "PT1000-Eingang", Dein Beispiel hat nur "normale analoge Eingänge" Ich habe mal meine aktuelle Steuerung angehängt! Ciao Stefan DateianhangPool2.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 26.12.2014 16:46Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 26.12.2014 16:45 |
|
26.12.2014 18:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32896 Bewertung: (4067) |
Ich habe dein Programm mal auf deine Wünsche angepasst. Du hast jetzt 2 Meldefenster, welche immer anstehen. Das Meldefenster mit dem Betriebsstundenzähler hat die höhere Priorität, also Vorrang. Zwischen diesen beiden Fenstern kannst du mit den Curosr-Tasten Rauf und Runter wählen. Im zweiten Meldefenster kannst du den jeweiligen Korrekturwert in 1/10 Grad-Schritten ändern. Der Korrekturwert wird vom Rohwert abgezogen. Willst du den Rohwert um 2 Grad nach unten korrigieren, entspricht das der positiven Zahl 20. Willst du den Rohwert um 2 Grad nachobenkorrigieren, entspricht das der negativen Zahl -20. In den Parametriermodus kommst du, wenn du im Korrektur-Meldefenster die ESC-Taste länger 2s gedrückt hältst Dann erscheint der Cursor. Mit Cursor Rauf/Runter kannst du zwischen den beiden Korrekturwerten auswählen. Durch Drücken der Taste OK kommst Du in den Änderungsmodus. Mit Cursor Links/Rechts kannst du die Stelle anwählen, mit Cursor Rauf/Runter das Vorzeichen und die Zahlenwerte ändern. Bist du mit der(n) Korrektur(en) fertig, OK und ESC. Dann bist du wieder im normalen Anzeigemodus. DateianhangPool2_V2.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf