11.03.2021 10:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung: (469) |
Hallo high_chocoman, das Verhalten deutet darauf hin, dass sich die CPU im Zustand DEFEKT befindet. So sollte es im Diagnosepuffer stehen, sofern überhaupt ein Zugriff möglich ist. Bei den CPUs mit MMC hat es bei mir in solchen Situationen geholfen, die CPU in den Auslieferungszustand zu setzen. Leider bezieht sich diese Beschreibung auf die CPUs mit MMC. Eventuell klappt es auch mit Deiner CPU, das kann ich leider nicht sagen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf