06.05.2013 10:12 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe ein kleines Problem mit einer 12/24RCO. Ich möchte gerne ein Analog-Signal eines Temperaturfühlers abgreifen und so ein Magnetventil eines Wärmetauschers ansteuern. Habe es probiert, es funktioniert aber nur in der Simulation nicht doch in wirklichkeit. Habe auch das Signal am AI3 (Input1) über M gemessen, das Signal verändert sich schöne kontinuierlich. Ich meine, das müsste nicht so schwierig sein, doch es funktioniert nicht. Habe auch schon im Forum rumgeschaut, habe aber meinen Fehler so nicht rausbekommen. Kann mir da eventuell jemand helfen? ![]() Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe Temperatursensorwerte: bei 20°C 6.77 VDC bei 45°C 5.08 VDC bei 70°C 3.39 VDC Anwendungsbeschreibung: Wenn der Temperatursensor am Signal auf 5 VDC fällt, soll das Magnetventil geschaltet werden. Steigt das Signal wieder auf über 6 VDC soll es ausschalten (wegen der Hysterese, damit es nicht um die 5VDC "flattert"). Beim Logo handelt es sich um Folgendes: 6ED1 052-2MD00-0BA6 12/24RCo DateianhangValmet Geni Züst 1.0.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf