24.05.2013 11:12 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo weiß jemand wie ich einen Analogausgang 0..10V feiner skalire. Beim Skalieren laufen die Werte in 1 V-Schritte 0.1.2..10V. Ich möchte aber in 1/10 Schritte. Kann mir da jemand weiterhelfen. Dateianhangrüttelplatte.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Simko am: 24.05.2013 13:20 |
|
24.05.2013 15:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte dann so gehen!? Dazu mußt du dann den Zähler bis 500 hochtippen, um am Analogausgang 10V zu bekommen! Du kannst aber den Analogmux auch durch eine Analogarithmetik ersetzen, dort den Zählerwert mit 2 multiplizieren und bekommst so auch einen Zweierschritt am Analogausgang! Dateianhang50Hz.zip (79 Downloads) |
24.05.2013 15:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Mit Arithmetik und 0,2V-Schritten sieht das dann so aus!
Dateianhangrüttelplatte2.zip (90 Downloads) |
24.05.2013 15:46 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, zuerst mal vielen Dank für Ihren Einsat Es ist so ich möchte über up und down Taste nur einen Wert zwischen 0..50 eingeben. Dieser Wert ist mein Frequenzsollwert für einen Umrichter ansteuer. Die FRage wäre ob , der Analogausgang auf den Wert zwischen 0(0V)..1000(10V) vornormiert ist,oder nicht.Wenn ja könnte ich dann zwei Anatärker nehmen einmal den Gainwert 2 und das andere mal 10. Damit würde ich für einen FRequenzsollwert 50, am Analogausgang meine 1000 bekommen. Ich schicke Ihnen das aktuelle Programm zu. Bitte um Ihr Kommentar Dateianhangrüttelplatte.zip (74 Downloads) |
24.05.2013 16:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab dir den Zähler mal auf 50 begrenzt! und den Impuls etwas länger gemacht! So sollte es jetz funzen! Den Meldetext würde ich aber statisch gestalten, um immer den aktuellen Wert angezeigt zu bekommen! Dateianhangrüttelplatte3.zip (93 Downloads) |
25.05.2013 14:21 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Simko, zu deinen Aufgabenstellungen /Fragen gibt es (wegen der Häufigkeit der Anfragen) entsprechende Hinweise und Hilfsmittel zur Skalierung bei Temperaturmessungen und ganz allgemein zur Festlegung von GAIn und OFFSET der Analogblöcke.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf