29.01.2007 10:45 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 8659 Bewertung: (1154) |
Hallo Grille, Haben Sie der function FC105 (scale) gesehen. Im library TI-Converting. MfG Wizard |
29.01.2007 10:53 | |
Beigetreten: 23.01.2007 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hey Wizard, ich bin neu hier auf den support seiten von siemens... wo finde ich diese Libary? Gruß Christian |
29.01.2007 13:18 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Hallo Grille, als SCL-Programmierer habe ich mir Deinen Code jetzt noch nicht angeschaut ;-) Weil ich aber auch schon mal 4..20 mA mit einer S7 gemessen habe, habe ich noch mal in den Handbüchern gestöbert. Schau mal unter https://cache.automation.siemens.com/dnl/DU2MDg4MQAA_8859629_HB/S7%2D300_RHB_d.pdf Da ist die 331-1KF0 ab S. 279 beschrieben. Und wenn ich mir das Prinzipschaltbild auf S. 282 anschaue, dann sind die Klemmen 2/3, 4/5, 6/7 eher nicht ganz richtig. Ich hätte die Klemmen 2/5, 7/10 und 17/20 angeschlossen. Dass die Klemmen für die verschiedenen Kanäle so weit auseinander liegen und dass es so viele verschiedene gibt, liegt wohl an der Vielzahl der Möglichkeiten für den Anschluss verschiedener Geber. Schau selbst mal nach, vielleicht klappts ja. Einfach noch mal melden, wenn es noch Schwierigkeiten gibt. Viele Grüße Thomas |
Folgen Sie uns auf