Industry Online Support
Technical Forum
04.03.2009 15:04 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, jetzt hab ich das Bsp. erst für die 0BA6 gemacht. Da ist es mit der Rechenfunktion etwas einfacher zu lösen. Erst danach hab ich gelesen, dass Du das mit einer 0BA5 machen willst. Also hab ich 2 Programme im Anhang. Ist das so wie Du Dir das vorstellst? DateianhangBeispiel 0BA5 + 0BA6.zip (125 Downloads) |
05.03.2009 09:17 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Dann könntest Du z.B. im oberen analogen MUX nochmal einen festen Wert eingeben (hier 500, weil der nachher nochmal mit Faktor 2 verstärkt wird)und diesen Wert dann ausgeben, wenn der untere Schwellwertschalter die 5V überschritten hat. Siehe Beispiel: DateianhangBeispiel 0BA5.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 05.03.2009 09:18 |
|
05.03.2009 10:56 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Danke Fux hast mich schon auf die richtige Spur gebracht ich habe mittlerweile schon eine ähnliche Lösung herausgefunden Im Anhang stelle ich Dir mal meine Lösung vor. DateianhangU_SIG_Verd_o_Totpunkt.zip (136 Downloads) |
05.03.2009 15:09 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo Hansemann, da sieht man mal wieder: Viele Wege führen nach Rom |
Folgen Sie uns auf