31.05.2010 12:07 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ein paar Ansätze: sehe dir mal "Variablenarchiv" sowie "Kurvenanzeige (Zeit- und Bitgetriggert)" an. |
31.05.2010 12:14 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, es ist im prinzip wirklich kein riesen Problem. Du legst im WinCC flexible deine Verbindung und die dazugehörige Variable an. Unter den Eigenschaften der Variable kannst du ein Variablenarchiv anlegen und parametrieren, wie du es brachst. Der schnellstmögliche Zyklus sind allerdings nur 1s. komplette Beschreibung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26190515 Ich habe nicht ganz verstanden, ob du nun die PC-Runtime oder ein Panel nehmen willst. Im folgenden FAQ ist beschrieben wie du die Daten von einem evtl. eingesetzten Panel auf den Rechner transferierst. Weiterhin ist ein Excel-File beinhaltet, was dir auch direkt noch eine Auswertmöglichkeit der Daten bietet. Schau es dir mal an....Ich hoffe, dass es dir erstmal weiterhilft. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35929465 weitere Hilfen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22726112 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31155955 Grüße Manfred |
31.05.2010 14:08 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, versuch es mal mit Hilfe des folgenden FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21913875 oder hier: https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=11702615051&TopicId=1605894411 Grüße Manfred |
31.05.2010 14:21 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hi, hilft dir das hier weiter?!? http://www.esatex.com/SPS-Forum/showthread.php?t=2990 Mit Prodave kann man auch direkt auf SPS Variablen/DBs zugreifen. CU! |
~(‾▿‾)~ |
|
31.05.2010 14:22 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Sag mir bescheid, wenn du das Tool gefunden hast. |
Folgen Sie uns auf