Industry Online Support
Technical Forum
04.04.2013 19:51 | |
Beigetreten: 25.12.2012 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ich bin neu im Forum! Wie Programmeire ich bei derSimatic S7 1212 AC/DC/Relay den Analogeingang?
|
05.04.2013 09:28 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Hallo Stiefmaster, unter folgendem Link auf seite 231 findest du genaueres zum Normalisierung und Skalieren von analogwerten. Später auf den Seiten 842 und Folgende findest du Tabellen zu den Werten die deine Analogwerte annehmen können. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465 Gruß |
05.04.2013 18:56 | |
Beigetreten: 25.06.2010 Letzter Bes: 30.09.2017 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Hallo Stiefmaster, am 9.3.2013 habe ich zu dem Thema "Skalieren Analog eingänge" im Forum "STEP7 (TIA Portal)" einen Beitrag veröffentlicht, der wahrscheinlich auch auf Dich zutrifft. Mfg Norbert /tf/WW/de/Posts/88476#top |
07.04.2013 16:00 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo, was hast du mit dem ana eingang vor, hier mal ein kleines beispiel. vieleicht hilft es dir. mfg sven DateianhangProjekt1.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf