11.03.2025 07:16 | |
Beigetreten: 10.06.2024 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Guten Morgen, ich möchte in meinem Projekt unteranderem 2 analoge Eingangssignale einlesen über die analogen Eingängen meiner Logo. Dann möchte ich diese beiden Werte zusammenrechnen und durch einen Wert teilen. Ich habe diese Logo!: Siemens LOGO! 12/24 RCE - 6ED1052-1MD08-0BA2 mit diesem Zusatzmodul: Siemens LOGO! 8 DM8 12/24R - 6ED1055-1MB00-0BA2. Ich hätte nicht gedacht das es da Probleme gibt, aber in der Software Soft Comfort V8 kann ich beim Analogen Arithmetischen Baustein die Klemmen nicht belegen. In der Hilfe bin über den Satz gestolpert: Mindestens die Version 0BA6 benötigt . Heißt ja jetzt, dass meine Logo! die falsche ist oder? Aber die die ich gefunden habe, die 0BA6-0BA8 sind, sehen älter aus und sind meiner Recherche nach schon abgekündigt. Muss ich jetzt wirklich mir ein altes Gerät gekaufen, weil die neue es nicht kann? Wichtig wäre mir eigentlich auch der Netzwerkzugriff mit der Bedienerfreundlichen Web-Anzeige. Aber das können ja dann die alten nicht mehr. Kennt sich vielleicht jemand mit den Versionen aus und könnte mir sagen, welche Logo! ich nun wirklich brauche? Sarah |
11.03.2025 07:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.04.2025 Beiträge: 35023 Bewertung:
|
Deine LOGO! mit der Bestellnummer 6ED1052-1MD08-0BA2 ist die aktuelle LOGO! 8.4, eine 0BA8 LOGO! der neusten Generation. Du benötigst die aktuelle Software V8.4.x. Damit steht dir dann der Block "Arithmetische Anweisung" ohne Einschränkung zur Verfügung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.03.2025 09:13 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 03.04.2025 Beiträge: 774 Bewertung:
|
Die Analogeingänge kannst Du nicht direkt mit der arithmetischen Anweisung verbinden. Du musst die Eingänge z.B. auf je einen Analogverstärker führen und dessen Ergebnis auf die arithmetische Anweisung referenzieren (die Kästchen unter den Bausteinen, ggf. das Plus zum Öffnen anklicken): |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.03.2025 10:01 | |
Beigetreten: 10.06.2024 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Vielen Dank, also muss schon mal nicht de Hardware ausgetauscht werden, freut mich. Kurze Rückfrage noch zu der Versionsaktualisierrung, meinst du damit die Version der Soft Comfort oder von der Logo? Die Update-Dateien gibts dann wahrscheinlich kostenfrei online zum Download? |
11.03.2025 10:15 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 03.04.2025 Beiträge: 774 Bewertung:
|
Ixo65 hat einen Thread dazu erstellt: |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/11/2025 10:17:19Link in Tags gesetzt |
|
11.03.2025 10:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.04.2025 Beiträge: 35023 Bewertung:
|
Hardware nennt sich LOGO! 8.4, sie aktuelle Software nennt sich "LOGO!Soft Comfort V8.4.1". LOGO!Soft Comfort = LSC. Das Update auf LSC V8.4.1 kannst du dir hier herunterladen: Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Ihr könnt die neue Oberfläche erkunden, indem ihr der Textbox in der rechten Spalte folgt. Alternativ gelangt Ihr mit dem folgenden Link zur Startseite des neuen Forums:
https://sieportal.siemens.com/de-ww/support/forum
In den kommenden Tagen werden wir die Konfiguration so umstellen, dass Ihr per Standard ins neue Forum geleitet werdet. Das klassische Forum wird parallel mit allen bekannten Funktionalitäten erreichbar bleiben. Der Inhalt wird in beiden Oberflächen konsistent sein.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft des Forums mit Euch. Danke für Euer Engagement!
Viele Grüße,
Das Forum Support-Team
Folgen Sie uns auf