Industry Online Support
Technical Forum
31.10.2014 14:28 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo MyLogo, das heißt du brauchst so eine Art Hysteresefunktion. So etwas lässt sich mit dem "Analogen Schwellwertschalter" leicht realisieren, da du ja in den Blockeigenschaften eine Grenze für "EIN" und "AUS" hast, und somit leicht eine Obergrenze und Untergrenze definieren kannst (siehe Screenshot). Haßt du schon ein Programm für die Auswertung deiner verschiedenen Druckstufen geschrieben? Anbei noch ein gutes Beispiel von der LOGO! Homepage für die Hysteresefunktion, in dem Fall für Temperatur: Hystereschaltung Hoffe ich konnte weiterhelfen. Gruß und schönes Wochenende, KM_AS |
Folgen Sie uns auf