Industry Online Support
Technical Forum
28.12.2012 10:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel dazu! Der Mesbereich wird mit 5400 (90 min * 60s) festgelegt. Die Anstiegsgeschwindigkeit mit 1 Schritt/Sek. eingestellt und der max. Ausgabewert auf 1000 was dann 10V entspricht! Nach Öffnen von I1 fährt die Rampe mit gleicher Schrittweite wieder auf 0V zurück. DateianhangAnalogrampe minimal.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf