02.02.2022 16:15 | |
Beigetreten: 23.02.2020 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich bin gerade dabei eine Rolladensteuerung mit zwei Logo 8 (FS1 & FS4) zu realisieren. Diese werden per Ethernet vernetzt und tauschen Signale aus. Im Anhang befindet sich das Netzwerkprojekt, der UDF und ein Screenshot welcher beschreibt, welche Werte ich an Logo 2 senden möchte.
DateianhangLogoprogramm.zip (180 Downloads) |
02.02.2022 16:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung: (4137)
|
Bitte schön ...
DateianhangHeimsteuerung.zip (161 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2022 09:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung: (4137)
|
Ich habe es nicht gemeldet, kannst du ja dann machen ... |
Folgen Sie uns auf