29.11.2009 18:34 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hi, Ich hänge bei der Umsetzung. Ich möchte den Analogen Eingangwert im Sekunden Rhythmus aufaddieren. Hat jemand nen Tipp für mich?? |
29.11.2009 19:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
In der Logo 0BA6 gibt es den Baustein "analoge Arithmetik"... der hat die 4 Grundrechenarten. Willst du den analogen Wert immer mit sich selbst addieren? Und das Ergebnis speichern bzw weiter verarbeiten? Evtl. hilft dir der Anhang weiter? DateianhangSek_Addieren_Speicher.zip (423 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 29.11.2009 19:35 |
|
30.11.2009 08:02 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, in den Parametern für die Rechenoperation kannst du einstellen, daß der letzte Wert ausgegeben bleibt. Gruss Helmut |
30.11.2009 20:40 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, also wenn Ihr das RAD stets neu erfinden wollt oder müsst, dann ist es kein Wunder, dass hier im Forum nur wenig Fortschritt zu erreichen ist.... Denn die Antworten auf die gestellte Fragen - fortlaufende bzw. periodische Addition von (Analog-)Werten; speichern von Werten - sind (wie bei vielen anderen Anfragen auch)im Forum bereits in verschiedenen grundlegenden Beiträgen und Beispielanwendungenangegeben. Sicher das Wiederauffinden ist wegen einer fehlenden Themen-Struktur nicht ganz einfach. Doch gerade dazu ist ja die Schaltungssammlung von mir erstellt worden - und auch diesmal hätten so zumindest die wesentlichsten Beiträge und Schaltungskonzepte aufgefunden werden können. Aber wenn deren Nutzung (und die der Such-Funktion) auch von erfahrenen Membern nicht erfolgt, ist auf Dauer hier nichts weiter auszurichten.... So -nun zur Aufgabenlösung: Seht euch das für eine 0BA6 optimierte (und aus o. g. im Forum verfügbaren Entwürfen erstellte)Konzept im Dateianhang an. Es ist eine periodische Mittelwertbildung realisiert, die auf der gewünschten Addition von n Analogwertenbasiert... Übrigens ist im Supportbereich eine weitere Variante der Speicherung von Analogwerten mittels dem Block PI-Regler angegeben!!! MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" DateianhangDEMO_periodische_Mittelwertbildung_V3 (0BA6).zip (301 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
30.11.2009 22:03 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo meinst du so. DateianhangAddieren.zip (386 Downloads) |
Folgen Sie uns auf