03.05.2018 09:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33546 Bewertung:
|
Woher kommt denn der Sollwert? Vom LOGO!-Display (TDE) oder von einem HMI? |
03.05.2018 09:24 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Von einen Industruino der den Wert von einen Server bekommt, wo ich ihn über Smartphone-App oder von Homepage ändern kann |
03.05.2018 10:57 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Also ist die Remanenz nur für den Modus?! Hab gesehen das ich gerade nicht die Möglichkeit habe das zu probieren |
03.05.2018 11:29 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ahhhh. Jetzt hat es klick gemacht. Danke |
03.05.2018 11:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 33546 Bewertung:
|
Ich habe mal für jemand im internationalen Forum etwas angefertigt, habe allerdings kein Feedback erhalten, ob es funktioniert. Da ich selber keine App und kein HMI habe, konnte ich meinen Test nur mit dem Webserver machen. Da hat es geklappt. Es wird nur ein Sollwert gespeichert, wenn der Sollwert sich ändert und größer Null ist. Wäre schön, wenn du ein Feedback gibst. DateianhangSollwert_vom_HMI_Spannungsausfallsicher_in_Logo_speichern_(automatisch).zip (303 Downloads) |
Folgen Sie uns auf