23.09.2021 09:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33980 Bewertung: (4224)
|
Du musst das Programm zippen und die ZIP-Datei anhängen. |
23.09.2021 09:23 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 18.02.2023 Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
OK mache ich . War eben nochmal an der Maschine, wenn der Vorheizerarm einmal komplett 100% Umschlingung hat und wir dann wieder zurückfahren bleibt die Anzeige bei 100% stehen. Der B004 bleibt dann bei 310 stehen. und zählt nicht zurück. Habt Ihr eine Idee ? DateianhangDreifachvorheizer Umschlingung.zip (64 Downloads) |
23.09.2021 09:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33980 Bewertung: (4224)
|
Hier eine korrigierte Version. Es liegt daran, dass bei dem Schwellwertschalter für den Wert 310 den OFF-Parameter auf 0 gelassen hast. Dort hatte ich in meinem Beispiel den Wert 1000 eingetragen. Wenn du ON auf 310 stellst und OFF auf 0, dann bleibt der Schwellwertschalter auf 1 (wenn 310 erreicht), bis der Wert 0 erreicht. DateianhangDreifachvorheizer Umschlingung Versuch_V2.zip (64 Downloads) |
23.09.2021 09:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33980 Bewertung: (4224)
|
Wollen's beste hoffen, liebe Leser ... |
Folgen Sie uns auf