18.06.2019 14:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Hier mal ein Ansatz.
DateianhangPI-Regler_FS4.zip (49 Downloads) |
18.06.2019 15:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Warum mit Kanonen auf Spatzen schießen ? Der Themenstarter will nach seiner Aussage lediglich eine vom Abstand abhängige Frequenz am Umrichter wählen. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Über eine Logo mit einfacher Berechnung, da kein Regelkreis definiert ist. Beispiel dazu siehe Anhang 2. Ohne Logo, einfach den Ultraschallsensor über einen Messwiderstand von 500 Ohm führen (muss am Logo Basismodul auch so gemacht werden) und die Spannung dann direkt auf den Analogeingang des Umrichters führen. Der muss dann passend parametriert werden, was bei den meisten Exemplaren überhaupt kein Problem ist. M.f.G. Scorp DateianhangUltraschallsensor1.zip (51 Downloads) |
18.06.2019 15:23 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
@all: Danke für eure Hilfe!!!! @ Scorp: bin gerade unterwegs und schicke die Daten heute Abend Grüße |
18.06.2019 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Nenne es doch Komfortschaltung.... |