27.11.2015 17:52 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Hallo, benötige etwas Hilfe. Ich möchte mit einem Poti den Druck vorgeben. (15-165 Bar ). Der Drucksensor gibt 0-10V bei 0-250 Bar ! Nun Vergleiche ich die Vorgabe mit dem Druck der Hydraulik und Schalte bei erreichen ab ! Normalerweise würde ich das Poti auch mit 0-250 Auflösen, aber es soll ein Mindestdruck von 15 Bar vorgeben werden. Ich glaube in meinem Beispiel habe ich da einen Fehler. Beide gleich auflösen und den Vergleich anders lösen ? Kann mir jemand einen Denk Anstoss geben ? Gruss DateianhangTest.zip (45 Downloads) |
27.11.2015 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4072) |
Das sollte deiner Vorstellung entsprechen.
DateianhangTest_V2.zip (150 Downloads) |
27.11.2015 18:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4072) |
Außerdem solltest du dir mal Gedanken über Hysterese machen, sonst wird die Pumpe immer ein-/ausschalten.
DateianhangTest_V3.zip (35 Downloads) |
Folgen Sie uns auf