Industry Online Support
Technical Forum
03.11.2010 10:59 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, Wenn alles richtig verdrahtet ist, dann findest du in AEW0 oder/und AEW2 die Werte zwischen -32.000 und +32.000 (-10V .. +10V). Um die Werte zu scallieren gibt es kostenlose Scalierungsbausteine bei Siemen hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27043396 Zip-File runterladen, in ein Verzeichnis kopieren (z.B. Lib) und wenn MicroWin geschloßen ist einfach Doppelklick auf die Datei. Danach findest du im "Intruktions-Baum" unter Bibliotheken die Bausteine zum Skallieren. Viel Spaß und Erfolg |