09.10.2014 18:47 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Habe einen Druckmanometer mit einem 4-20mA Ausgang der mir die Logo auslest und meinen Verbraucher an und aus Schaltet. Die Range davon ist 0 bis 100mbar.Ist auch soweit alles gut. Habe jetzt aber noch 2 weiter Exemblare die ich auslesen möchte mit der Logo. Die Range hat sich allerdings verändert und die Anzeige der Logo stimmt damit nicht mehr. Habe jetzt 0 bis 2,5 bar und 0 bis 6,0 bar habe keine Ahnung wie ich wo was anpassen soll in der vorhandenen Schaltung. Könnte das jemand sich mal Ansehen bitte ich lege die Zip Datei in den Anhang. Danke DateianhangDruckanzeige.zip (39 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 13.10.2014 23:36Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 13.10.2014 23:35 |
|
12.10.2014 17:32 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Habe die Anpassung hinbekommen. Jetzt suche ich eine Lösung für einer Programierung dafür. Möchte einen Druckesel befüllen mit einer Pumpe die den Kessel bis 4 bar aufdrückt. A1 soll die Pumpe regeln 0 bis 4 bar A2 soll die Pumpe erst wieder bei 1 bar wieder einschalten lassen. Wie könnte das aussehen. DateianhangDruckanzeige.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 12.10.2014 20:04Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 12.10.2014 17:47Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 12.10.2014 17:43 |
|
Folgen Sie uns auf