19.10.2020 09:21 | |
Beigetreten: 17.03.2015 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Moin alle zusammen. Schon was länger her das ich hier war, ist hier im forum was geändert worden? ICh bekomme keine suchergebnisse mehr angezeigt. Deswegen stelle ich direkt mal mein problemchen rein: Hardware: LOGO!8/24V Um was gehts: Habe eine grossse garage die beheizt ist. um eine relativ genaue temperatur yu messen, habe ich zwei PT100 am jeweils gegenüberliegenden ende montiert. Mittels zweier taster kann ich die soll temperatur vorgeben. Bei unterschreiten der soll-temperatur sollen Stellventile und etwas später(wenn die ventile offen sind) die Zirkulationspumpe laufen bis die eingestellte temperatur erreicht ist. Habe zwei PT100 die mir jeweils einen temperaturwert liefern. Habe diese zwei temperaturen mit einer aritmetischen anweisung addiert und dann mit 2 geteilt (mittelwert beider PT100). Diesen wert habe ich an einen Analogen schwellwertschalter übergeben. Den Schwellwert für "Aus" bekommt er von einem vorwärts/rückwärtszähler (temperatur). In der simulation funktioniert das ganye, jedoch nicht in der praxis. Wenn der gebildete mittelwert in die nähe des eingestellten sollwertes kommt, fängt der ausgang der geschaltet werden soll an zu flackern. Ich glaub ich brächte sowas wie ne hysterese. Dateianhangtemp.pdf (72 Downloads) |
19.10.2020 17:26 | |
Beigetreten: 17.03.2015 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Ich häng mal das betreffende programteil an.
DateianhangHeizung test.zip (59 Downloads) |
19.10.2020 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 33882 Bewertung: (4215)
|
Ja, ist möglich. Ich schau mir das mal an und mach dir einen Vorschlag. |
Folgen Sie uns auf