27.08.2015 23:34 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Ja, und auch einfacher, als man meint. Anbei mal ein Beispiel. Auf die Stoppuhr hab' ich jetzt nicht viel Energie verwendet. Das Eintragen in den Highscore erfolgt hier einfach mit jedem (auch Zwischen-) Stopp. Kann man natürlich dann individuell festlegen. PS: Kleiner Fehler drin. Ich hab' auf größte Zeiten gespeichert, nicht auf niedrigste. Aber das Prinzip sollte das Gleiche bleiben. DateianhangHighScore.zip (147 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 27.08.2015 23:46:09Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 27.08.2015 23:49:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.08.2015 00:10 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Der Vollständigkeit halber auch ein Beispiel für eine Schnellstenliste: DateianhangHighScore Minimum.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.08.2015 00:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Deinen neuen Beitrag erst gerade gesehen. Tiptop funktioniert alles. Tausend Dank! |
Folgen Sie uns auf