08.12.2021 08:33 | |
Beigetreten: 28.09.2017 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das Anwendungsbeispiel Anbindung einer S7-1200/S7-1500 an eine SQL Datenbank verwendet. Habe jetzt den Zustand, dass die CPU nicht in Start versetzt werden kann. Im Anhang habe ich die Meldung im Diagnosepuffer hinzugefügt. Benötige hierzu Untersütztung. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/03/2024 08:37:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.12.2021 11:34 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo, im Anwendungsbeispiel aus Beitrags-ID 109779336 wird folgender Ausdruck für den Parameter command am LSql_Microsoft verwendet:
Die Variable CmdNumber verweist dabei auf die Adresse MW0 und dient zum indexierten Zugriff auf die Array-Elemente. Liegt der Wert von CmdNumber außerhalb der Array-Grenzen, dann zeigt sich das beschriebene Fehlerbild. Bitte einmal überprüfen, ob das der Grund sein könnte. Mit der SQL-Anwendung selbst sollte der Fehler nicht in Zusammenhang stehen. Viele Grüße |
08.12.2021 11:47 | |
Beigetreten: 28.09.2017 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja, genau das war die Ursache. Danke für die schnelle Unterstützung. |
Folgen Sie uns auf