03.07.2014 10:31 | |
Beiträge: 1058 Bewertung: (93) |
Hallo Rora, bei der Anbindung muss zwischen physikalischer und logischer Anbindung unterschieden werden. Für die physikalische Anbindung würde sich da wohl Ethernet anbieten, alles andere dürfte komplizierter werden. Die logische Verbindung kann via OPC von WinCC aus erfolgen. Weitere Informationen dazu finden sich unter: /tf/WW/de/Posts/66559 /tf/WW/en/Posts/69001 oder http://www.sps-forum.de/hmi/51091-datenerfassung-mit-wincc-flexible-ueber-opc-server-client-sql-datenbank.html |
Zuletzt bearbeitet von: eisenpferdreiter am: 03.07.2014 11:49 |
|
Folgen Sie uns auf