17.02.2009 16:54 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Ass1984, welche Seite des Gateways soll denn von der S7 versorgt werden, PROFIBUS DP oder 3964R? Viele Grüße J_Bell |
18.02.2009 13:56 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ich habe eine On-Board Schnittstelle. Kann man FC1 (Send) und FC2 (receive) nicht benutzen? |
18.02.2009 13:57 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Fehlercode 7002 ist als einziger leider nicht dokumentiert. |
18.02.2009 14:34 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hier ist mal das Programm. Habe die FC1 und FC2 auskommentiert und es mal mit SFC 14 und 15 probiert. Das klappt genauso wenig. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar nützliche Tipps geben könntet.
Dateianhang3964-k_1.zip (106 Downloads) |