23.03.2022 09:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33361 Bewertung:
|
Man könnte auch so lösen ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
23.03.2022 10:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung:
|
Hallo Hagarten, die von ixo65 vorgeschlagene Lösung mit den Einschaltverzögerungen erspart Dir die Flankenauswertungen. Wenn ein "Anlaufmerker" benötigt wird, dann ist die Lösung abhängig vom CPU-Typen:
Hier noch eine generelle Empfehlung: Verwende anstelle der SIMATIC Zeiten lieber IEC-Timer als Multiinstanzen. Das hat den Vorteil, dass in einer PLC unterschiedliche Takte verwendet werden können. Im Falle einer S7-1200/1500 kann auch der Baustein "LGF_Frequency" aus der Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) verwendet werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.03.2022 12:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33361 Bewertung:
|
Der M100.0 hat so keine besondere Bewandnis. Du kannst ihn auch weglassen. |
23.03.2022 21:39 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung:
|
Hallo Ich habe nun beide Varianten getestet. Die Variante von IXO65 finde ich gut, weil sie einfach zu parametrieren ist. Noch einfacher geht es mit einem FC. Anstelle von zwei Einschaltverzögerungen habe ich bei T2 eine Ausschaltverzögerung gewählt. Bei Variante Stefan muss beim Parametrieren von LGF_Frequency gut darauf achten was man eingibt. Damit auch das rauskommt was man will Hagarten
DateianhangClock_Rest_Time (FB1).pdf (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf