10.08.2018 08:09 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Koethologe, bin absolut nicht der Wasserexperte deshalb vielleicht ein paar "unkonventionelle" Ideen: - Ist die Durchflussrichtung auch mit dem Pfeil auf dem Sensor identisch? - Kannst du den Sensor in ein Steigrohr einbauen, damit immer eine Wassersäule drin stehen bleibt und somit die "Einschaltdruckwelle" reduziert wird? - Hast du keine Masseverschleppung in deiner Elektrik? Viel Spaß beim Weitersuchen/ -forschen. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
10.08.2018 09:36 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Bei dieser kleinen Anlage ist das sicher kein Problem und mechanische Zerstörung kann ich mir auch nicht vorstellen. Habe nur schon erlebt, dass Ventile unkontrolliert schalten, weil durch das Schalten von anderen Ventilen das Massepotential so angehoben wurde, dass der Strom sich halt einen günstigeren Weg gesucht hat. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf