30.10.2024 07:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.03.2025 Beiträge: 1537 Bewertung:
|
In dem beigefügten Dokument (siehe Anhang) wird erklärt, wie man eine TFTP-Kommunikation zwischen zwei Rechnersystemen installiert und anwendet. Der Begriff TFTP steht für „Trivial File Transfer Protocol“. Dieses einfache und gut dokumentierte Netzwerkprotokoll dient zum unkomplizierten Austausch von Dateien zwischen PCs in einem nicht-hierarchischen Netzwerk. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangTFTP_Application_deV2 .pdf (26 Downloads) |
Folgen Sie uns auf