24.10.2008 12:36 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (124) |
Das LAR1 muss in die allererste Zeile und dann greifst Du nur darüber auf die anderen Elemente zu. Ich hab Dir mal was rausgesucht: LAR1 P##AnyPointer1; // Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden L B#16#10; // Syntax-ID (immer 10H bei Step7) T LB [AR1,P#0.0]; L #DatenTyp1; // Daten-Typ laden T LB [AR1,P#1.0]; L #Wiederholfaktor1; // Länge des Bereichs (Datentyp Word und // Wiederholfaktor=10 -> 10 * 2 Bytes(Länge // von Word) = 20Byte) Das ist aus diesem FAQ, das letzte Bild Wüstenräuber |
Folgen Sie uns auf