15.09.2010 08:44 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
Der CP 441-2 hat 2 serielle Geräteschnittstellen on Boardund kann m.E. auch RS422 mit RK512. Siehe Handbuch Bei einer400er CPU wird die Anzahl der betreibaren CP`s beim CP441 durch die Anzahl der maximalemöglichen Verbindungen begrenzt. In der Regel kann die 400erCPU 16 Verbindungen. Beispiel: Technische Daten CPU412-2, MPI/DP, 256KB D.h. du brauchst 6 x CP441-2 Würde ja dann ausreichen, oder ? |
07.10.2010 16:30 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (9) |
Die 400er-Lösung ist aufgrund des Hardware-Preises zu teuer. Wird wohl doch auf die Multiplexer-Lösung rauslaufen... Trotzdem Danke! |