15.03.2007 16:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Saigon, im Folgenden einige Anmerkungen zur Verarbeitung von Signalen von Impulsgebern und den dazu ggf. benötigten Frequezenzteilern und Frequenzanzeigen (Schwellwertschalter). 1. Universeller ganzzaliger (Vor-)Teiler für Impulseingang: Zur Realisierung sind maximal 2 Blöcke und ein Merker erforderlich... An den Ausgang eines Vor-Rückwärtszählers wird ein Merker gelegt und dessen Ausgang an den Eingang "R" des Vor-Rückwärtszählers angeschlossen (rückgekoppelt). Am Ausgang des Merkers liegt die (Eingangs-)Frequenz / n an, wenn die Parameter des Vor-Rückwärtszählers Einschaltgrenze = Ausschaltgrenze = n (direkt oder per Verweis) gesetzt werden (mit n = ganzzahliger Teiler für die Eingangsfrequenz).
So ist in Grenzen eine Optimierung der Aktualisierungshäufigkeit und der Anzeigeträgheit möglich. |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf