27.04.2014 14:34 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mir von einem Kollegen einen Beleuchtungsablauf programmieren lassen. Leider ist im Dimmvorgang um 21.10 Uhr auf einem der beiden Leuchtbalken ein mehrfaches Aufflackern der Röhren festzustellen (dauer ca. 1 min.).Nach Rücksprache mit meinem Kollegen meinte er das evtl. eines der beiden EVG`s demnächts kaputt gehen würde. Da ich selbst noch keine Programmierkenntnisse habe, habe ich mich mal hier im Forum umgeschaut und festgestellt das bei den zip-downloads die Programmierung anders als bei mir ist. Ich lade einfach mal meine Datei hoch. Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte ob das alles so in Ordnung ist. DateianhangSchaltplan1.zip (89 Downloads) |
27.04.2014 19:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo motmonti, doch, das passt schon. Das Vorschaltgerät ist für 2x54W ausgelegt. Allerdings ist die Ansteuerung nicht 0-10V, sondern 1-10V. Bei Spannungssignalansteuerung ist die Verdrahtung natürlich wichtig. Vielleicht streut bei der bemängelten Lampe etwas in die Ansteuerleitung ein, bis ca. 1Volt ausgegeben werden. http://www.conrad.de/ce/de/product/758246/Osram-Lampen-Vorschaltgeraet-QTI-2X2854220-240-DIM-UNV1-4050300870717 Hier kann man schön mit "Vergrößerungsglas" auf die aufgedruckten Daten schauen. Hallo ricordea, es besteht doch wohl noch Programmierbedarf. Der Ausgänge geben ja 0-10V aus, man müsste programmtechnisch den min.-Bereich bei 1V festsetzen (ist machbar). Wenn ich es Dir machen soll, melde Dich. |
Folgen Sie uns auf