27.04.2014 19:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo motmonti, das Ganze ist für die Rampe ausgelegt mit 9000 Schritten bei 1Schritt/1s = 2,5h. Das Rampe runterfahren wird 2,5 Stunden vor dem Abschalten der Beleuchtung angeregt. Ich habe dem TE das Programm mal an 1-10V angepasst und aufgeräumt. DateianhangAquabeleuchtung.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.04.2014 20:35 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ja gerne. |
27.04.2014 20:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ja, mache ich. Der Nachteil dabei ist, Du fängst dann nicht mit 0 Helligkeit an und hörst auch nicht mit 0 Helligkeit auf. Wie stark sich das bemerkbar, kann ich so nicht abschätzen.
DateianhangAquabeleuchtung min. 1.3V.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf