18.02.2014 11:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo an alle Profis, ich habe folgendes Problem. Ich habe mir für mein Aquarium eine LED Beleuchtung gebaut und will Diese über eine LOGO 12/24 RC mit AM2 AQ dimmen. Hierzu hab ich mir, nach dem ich Anfänger bin, hier aus dem Forum ein Programm geholt und das an meine Bedürfnisse angepasst. Jetzt habe ich folgendes Problem, der erste Dimmvorgang ( hoch runter ) wird ausgeführt, der Zweite und jeder folgende, wird nicht ausgeführt. Hat hierfür jemand eine Lösung ? Grüße Rudi
DateianhangAquarium-Sonnenaufgang (-untergang) Simulation.zip (123 Downloads) |
18.02.2014 11:32 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Kann man aber auch schön über die Analogrampe lösen... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.02.2014 16:50 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Besten Dank erst mal für die Hilfe, werd ich heut Abend gleich testen |
19.02.2014 17:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Profis, hat super funktioniert. Besten Dank Rudi |
18.05.2015 10:37 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf