Industry Online Support
Technical Forum
30.05.2008 14:27 | |
Beigetreten: 24.10.2007 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, ich habe jetzt, eine leider negative Antwort vom Technical Support erhalten: **************************************************************************************** Die arabische Sprache wird von unseren Panels (CE 3.0 und 5.0) nicht unterstützt. Der FAQ-Beitrag muss dahingehend ergänzt werden. ************************************************************************************** Der FAQ Beitrag ist mittlerweile ergänzt (ganz unten). Der aktuelle Stand (Mai 2008) ist damit, dass Arabische Zeichen nur mit einer PC-Runtime dargestellt werden können und nicht mit den Panels. Ich wünsche mir, dass dies möglichst schnell geändert wird. Viele Grüße Sven Just |
Folgen Sie uns auf