25.06.2024 12:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo InduETI,
das verwirrt mich jetzt ein wenig. Du schreibst von DTL-Variablen, aber der Datentyp DTL ist für interne Variablen nicht verfügbar. Viele Grüße |
25.06.2024 15:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo InduETI, die Zeitzone hat eigentlich keine Auswirkung, da die Information über die Zeitzone im Datenformat enthalten ist. Wenn jedoch meine Lösung aus "Lokalzeit lesen" verwendet wird, wird die Zeit so manipuliert, dass die UTC-Zeit der Lokalzeit entspricht. Bei der aktuellen MESZ wäre das ein Unterschied von 2 Stunden. Viele Grüße |
01.07.2024 10:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo InduETI, Wenn Du meine Lösung aus dem Thema "Lokalzeit auslesen" verwendest, liegt die Ursache Deines Problems wahrscheinlich dort. Die Lösung manipuliert die Zeit so, dass die UTC-Zeit der lokalen Zeit entspricht. Für die Verwendung des Zeitwertes innerhalb einer JavaScript-Methode - wie in Deinem Fall LoggedTagSet.Read - sind derart manipulierte Zeitwerte unbrauchbar. Will man also z.B. per SPS eine lokale Zeit vorgeben, so müsste der Wert per JavaScript in die andere Richtung umgerechnet werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf