15.06.2017 11:12 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Ich habe den Arduino UNO Orginal, habe schon sehr viele Beispiele ausgetestet und miteinander kombiniert. Für jedes Vorhaben werden in den Speicher Bibliotheken mitübertragen. Wenn man das alles kombinieren möchte, ist der Speicher ziemlich schnell voll. Also jetzt im nachhinein bin ich schlauer. es wäre besser gewesen den Arduino Mega zu kaufen, da dieser einen grösseren Speicher besitzt und nur 2€ mehr kostet XD Wahrscheinlich werd ich mir den eh auch noch besorgen wenn ich es mit dem Programmcode übertreibe. Edit: Ethernet Karte Die Platine die man einfach draufsteckt. Mfg Sierra |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 15.06.2017 11:29:17 |
|
15.06.2017 19:55 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hab dir mal alles zusammen gestellt. Wie du dann die Funktion in der Logo ausübst bleibt natürlich dir überlassen. Ich habe es so gemacht: Wenn MAX erreicht, zählt er wieder runter, wenn MIN erreicht, wieder rauf. Ist zwar nicht die schönste Schaltung aber sie funktioniert Mfg Sierra DateianhangLogoArduino.zip (390 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
19.06.2017 11:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung:
|
Das liegt daran, dass in der Datei als Basismodul eine LOGO!8.FS04 ausgewählt. Diese Datei kannst du nur mit LOGO!Soft Comfort V8.1 öffnen. Ich habe mal in der Geräteauswahl auf eine 0BA8.Standard umgestellt, damit du die Datei auch mit V8.0 öffnen kannst. DateianhangSiemensForum_0BA8.Standard.zip (239 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
19.06.2017 11:09 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
DANKE!! läuft |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.08.2017 09:31 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Neue Frage von WLANKabel wurde in ein separates Thema mit dem Titel Frage zu Arduino Mega mit mehreren I2C-Modulen angebunden an LOGO! gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf