09.03.2024 09:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo StefanKo, siehe Bild: Gruß Ella_68 |
10.03.2024 10:04 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Das geht auch wie jedere andere Parametereinstellung im Meldetext der Logo: Im entsprechendem Meldtext die "ESC-Taste" drücken bis er erste verstellbare Parameter invertiert dargesellt wird. Mit den Pfeiltasten den gewünschten Prarmeter auswählen und Taste "OK" drücken. Mit den Pfeiltasten für rechts und links die entsprechende Stelle auswählen Mit den Pfeiltasten für auf und ab die entsprechende Ziffer und vorzeichen einstellen. Mit "ESC" die Einstellung verlassen und ggf. auf diese Weise noch andere Parameter einstellen. Ansonsten mit einem weitern Drücken aud "ESC" den gesamten einstellvorgang beenden. Beispiel siehe Anhang DateianhangProgrammplan-1.zip (19 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/10/2024 10:04:55 |
|
Folgen Sie uns auf