27.12.2022 08:41 | |
Beigetreten: 27.12.2020 Letzter Bes: 12.01.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Guten Morgen habe versucht bei einer LOGO! 8.FS4 die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenunterganges an ein HMI zu übertragen. Leider gibt es aber schon in der LOGO hierzu falsche Werte. Über die Parameter VM Zuordnung habe ich dem Sonnenaufgang/Sonnenuntergang jeweils ein Wort (VM 0 und 2) zugewiesen. Diese Worte habe ich jeweils mit einem analogen Netzwerkeingang (lokale VM) in der LOGO mit einem analogen Merker zu Testzwecken verknüpft. In der Simulation wird bei einem Sonnenaufgang um 07:55 ein Minutenwert von 475 und beim Sonnenuntergang um 16:15 ein Minutenwert von 975 ausgegeben. Soweit OK. Im Online Test wird aber dann für den Sonnenaufgang ein Wert von 1877 und für den Sonnenuntergang ein Wert von 5663 ausgegeben. Zeitverschiebungen werden aber richtig zu- oder weggezählt. Noch eine Frage zur Modbus TCP/IP Übertragung vom PAC2200 zur LOGO - wie kann man Unsigned Long vom PAC2200 zur LOGO übertragen. Danke im Voraus! DateianhangUhr.zip (310 Downloads) |
27.12.2022 10:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 2209 Bewertung:
|
Danke fmd, an Hand einer kleine Testschaltung kann ich das nur bestätigen !! @ Siemens Entwicklerteam: Da ist ja ein starkes Stück Mir selbst ist dieses noch nicht aufgefallen, da so ein Programm bisher in meiner praxis nicht zu einsatz kam. Aber Siemens muß drigends Nachbessern. Ein solcher Fehler kann, wann man das nicht weiß oder es nicht immer im Hinterkopf behält, ein ganzes Projekt zu nichte machen. An Stelle von Clouds einzuführen, sollte man sowas sofort fixen. Ella_68 DateianhangBilder Demo.zip (207 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
27.12.2022 12:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 2209 Bewertung:
|
Sorry, ich hatte diesem Aspekt hierbei keine Gewichtung zugeordnet. Wenn es dem TE und anderen interessiert, findet man diese in Scorp´s genialer Formelsammlung. Ich habe sie nur für meine eigenen Zwecke in UDF´s gepackt. Gruß Ella_68 |
27.12.2022 12:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung:
|
Hallo Digitalisierung, ja, in der Simulation werden die Werte für Sonnenaufgang und -untergang im Gesamtwert der Minuten an den VW-Speicher ausgegeben, im Online-Test ist es das BCD-Format. Um dies heraus zu finden, braucht man sich aber keine UDFs basteln, es reicht die Datentabelle. Welche LWE Version benutzt du? In der aktuellen Version V1.1.1 muss du für Sonnenaufgang und -untergang die skalierte Zeit einsetzen. Siehe angehangene Screenshots. DateianhangScreenshots.zip (182 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.12.2022 13:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung:
|
Das war schon vor knapp 7 Jahren ein Thema ... Textausgabe Logo!8Edit: Und hier noch eins: mit Uhrzeit rechnen |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/27/2022 17:25:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.12.2022 15:45 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 2209 Bewertung:
|
Ist der Bug schon so lange in freier Wildbahn !?!! So was darf nicht sein ! Gerade bei proprietärer Sotfware (auch wenn das Update kostenlos ist) ! Das erinnert mich direkt an David Kriesel´s Scanner (CCC-Vortrag). Ella_68 |
Folgen Sie uns auf