07.12.2023 16:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Wer mein Thema "Auch LWE 1.1.1 "müllt" die SD-Karte Voll !" gelesen hat, wird feststellen ,das trotz der Aussage: "Optimierung von LWE-Quellprojekten: Nicht verwendete temporäre Dateien und Bilder werden automatisch aus dem LWE-Projekt gelöscht." dieses nicht grundsätzlich durchgeführt wird. Wenn man ein Projekt immer wieder speichert, sammelt sich der Müll wie bei den älteren Versionen an. Erst bei einem Speichern unter neuem Projektnamen wird dann "ausgemistet". Übrig bleiben die eigenen Grafiken und die "alten Bekannten", auch wenn man sie nie genutzt hat. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf