19.05.2017 12:07 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 359 Bewertung: (9) |
Über Tools mit einer "Shadow Copy" Funktion kannst du die Datenbanken auch im laufenden Betrieb kopieren.https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Copy Dafür gibt es Freeware oder z.B. auch was von Siemens (weiss nicht was genau das von WinCC alles sichert): https://www.siemens.de/industrysolutions/de/de/wincc/support/wincc-tools/seiten/default.aspx#Copy_20WinCC_20Project_20_350_20Punkte_ |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2017 12:22 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71)
|
Hallo Peter, erfahrungsgemäß wird den Klick keiner machen. Ich würde dafür den Aufgabenplaner im BS einsetzen. In diesem FAQ werden die Einstellungen für den Aufgabenplaner erläutert (Punkte 8. bis 18.): Wie vermeiden Sie Synchronisationsprobleme beim WinCC-Autostart? |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf